欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

型腔、型芯的固定方法

  • 2022.03.17 18:14:49
  • 米思米
  • 6400

通常,型腔、型芯是固定在模座的模板或背板上,在本期栏目中,为大家介绍具有代表性的固定方法示例。

【图1】中是4种固定范例的说明图。

型腔、型芯的固定方法

A.    螺栓固定


对于型腔、型芯上有足够空间可用于设置螺孔或螺栓固定孔的大型模具来说,螺栓固定是常用的固定方法。

可利用螺纹实现牢固固定。螺栓固定的方法有两种,一种是从分型面侧进行螺栓固定,另一种是从模板背面进行螺栓固定。需根据情况正确选择螺栓拧紧方向。

螺钉选用常规的米制粗牙螺钉。有时也会选用米制细牙螺钉。

在螺栓固定中,如果型腔、型芯的定位不够精确,则模具上可能会出现错位的风险。根据螺钉的拧紧顺序和螺钉拧紧时的旋转方向,错位可能会达到0.01mm的水平,因此还会同时采用键槽固定等防错位结构。

B.    凸缘固定


凸缘固定是型腔、型芯上没有足够空间设置螺孔或螺栓固定孔时使用的方法。

常用的凸缘包括双侧凸缘与单侧凸缘2种。

凸缘的伸出量约为1~2mm,凸缘高度在3~10mm左右的范围内,根据型腔、型芯的大小选择。

在现场术语中,凸缘有时被称为“袴”。

C.    键槽固定


当难以采用凸缘或螺栓固定,且需要固定大量零部件时,多会采用键槽固定的方法。

键槽的形状,包括“U 形”、直线键槽和圆形键槽等不同种类。

必须考虑键槽的配合尺寸。

对于一模多腔的模具,对每个键分别标记编号以确保可再现性也很重要。

D.    压入


压入是常用于大型模具的固定方法。通过机械加工手段加工型腔、型芯的外径尺寸,并用塑料锤等压入,从而以“紧配合”方式嵌入到分型面侧雕刻的袋形沉孔中。

如果采用这种方法,则维修时型腔、型芯很难拆卸,因此也可以预先在袋形沉孔底部设置拆卸用的敲击孔。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities